This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:原理图验证

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969679/tps544c20-schematics-verification

器件型号:TPS544C20

我们使用 TPS544C20作为5.5V 电源轨(5.5V @ 16A)的稳压器。原理图是通过 TI Webench 在线工具参考的。 遵循所有布局指南。 可使用 TPS544C20的 CNTL 引脚启用稳压器进行定序。 我们在上电时遇到的问题是稳压器未开启。

我们只将 FB 电阻器更改为输出3.3V、然后稳压  器开启、但当 FB 电阻器更改为5.5V 时、我们看不到稳压器开启。

我们正在调试该问题、并希望 TI 专家查看原理图并指出观察结果。 CNTL 用于启用稳压器、该稳压器连接到3.3V、10K 作为上拉电阻器、首先连接到 TPS544C20。  

请查看原理图并让我们了解您的 observations.e2e.ti.com/.../2437.WBDesign2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Peter 将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    1) 1) TPS544C20具有 PMBus、该单元是否连接到数字总线?您是否可以从 TPS544C20读取状态命令值以确定输出电压不上电的原因?

    2) 2)您是否已检查示波器上的输出电压、以查看它是上升还是关闭、还是根本没有上升?

    3) 3) scheamic 仅显示2个输出电容器。  一个10uF 3m Ω 陶瓷电容器和一个96uF 1m Ω"定制"电容器。  设计中使用的实际输出电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将此主题设置为在等待您对问题的答复时等待客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我连接到 PMBus 并读取状态值为输入欠压故障。 我仔细检查我的 PSU 是否设置了电流限制1A、但在上电时、5.5V 电源轨消耗的电流为3.5A。 我增大 PSU 的电流限制、然后 TPS54C20正常工作。

    谢谢