This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:同步 UC3854

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC28063A, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968221/uc3854-synchronizing-the-uc3854

器件型号:UC3854
主题中讨论的其他器件: UCC28063AUCC3895

您好!

我正在寻找一些有关将此器件同步到下游 PWM 转换器的支持。

请提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经指派了应用工程师来为您进行研究。

    他们应该很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于下游 PWM 控制器、没有引脚专门设计或显示 PFC ok 信号、 我建议您通过 Vsense 引脚对 PFC 总线电压进行采样来添加外部电路、并将参考电压与比较器或放大器进行比较、以获取下游 PWM 控制器的 PFC 正常信号。

    UCC28063A 有一个设计用于下行 PWM 的引脚"PWMCTRL"。 您可以对 UC3854使用相同的概念。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不在寻找 PFC ok 信号。 我希望将振荡器与外部时钟同步。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说使用外部时钟来控制 UC3854频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尽快建议。 我找到了应用手册 Slua245。

    另一个注意事项是、我需要将三个 UCC38802同步 到一个外部时钟。 我看到它有一个双向 SYNC 引脚。

    该数据表对如何将该引脚连接到其他 UCC3895 IC 非常有限。 请提供任何其他信息。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以 在这里获得一些真正的支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、您对 E2E 支持不满意。 为了在帖子上进行良好的沟通、您还需要尽快回复帖子。

    我能不能知道 SLUA245是否能解答您的问题?

    对于 UC3895、我建议您将 SLUA609作为参考。

    如果您仍有疑问、我还建议您为 UC3895创建一个新帖子。

    E2E 需要在一个帖子中涵盖器件。