请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 大家好、
我的客户希望估算由于 Vsupply 纹波导致的 LED 亮度(电流)。
您能否估计由于 Vsupply 上的纹波而导致 LED 电流变化的大小?
- VSUPPLY 上的纹波大约为100mV 至150mV、VSUPPLY 为7V。
- VSUPPLY 由 DCDC 生成(FSW=400kHz)
- LED 电流为15mA 至18mA
此致、