This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:由于 Vsupply 纹波、LED 亮度闪烁

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970449/tlc6c5712-q1-led-brightness-flickering-due-to-vsupply-ripple

器件型号:TLC6C5712-Q1

大家好、

我的客户希望估算由于 Vsupply 纹波导致的 LED 亮度(电流)。

您能否估计由于 Vsupply 上的纹波而导致 LED 电流变化的大小?

- VSUPPLY 上的纹波大约为100mV 至150mV、VSUPPLY 为7V。

- VSUPPLY 由 DCDC 生成(FSW=400kHz)

- LED 电流为15mA 至18mA

此致、