This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22短路问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970594/tps548d22-tps548d22-short-through-concern

器件型号:TPS548D22

大家好、

客户发现  TPS548D22的 LS VDS (VSW) 在轻负载下的上升和下降时间似乎很长。 因此、他们对短路风险感到担忧。

我有三个问题:

1. tr 或 tf 正常吗?

2.在这种情况下是否存在任何短路风险?

3.死区时间有多长? 我在数据表中没有看到过。

谢谢!

此致

里根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      数据表中没有死区时间规格。 它应该是几 ns。 您是否检查过更高的输出电流?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此主题可能会让您对您的问题有一些了解: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/846978/3131812

    轻负载时、电感器电流较低(使用 ECO-MODE 时、谷值电流~0A、在 FCCM 中甚至为负电流、 峰值电流也可能很低、接近于零、尤其是在电感器值较大的情况下)、与电感器电流较高时您将看到的值相比、这将影响 SW 上升/下降时间、以强制体二极管导通。 您看到的是正常情况。 不应存在击穿风险、因为当您看到 SW 节点开始上升时、LS FET 会关闭、而 HF FET 会在您看到 SW 节点开始下降时关闭。

    根据我在满载条件下的默认 EVM 上看到的情况、死区时间应约为10-12ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的帮助!

    此致

    里根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的评论!

    在高负载条件下,tr 和 tf 较短,这与 Kris 的分析相对应。

    此致

    里根