This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:为什么 BQ79616采用汇流条测量而不是电流感应?

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ75614-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970607/bq79616-q1-why-bq79616-has-busbar-measurement-instead-of-current-sensing

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ75614-Q1

团队、

我想知道 BQ79616-Q1为什么具有专用于母线检测而不是电流感应的引脚? 为什么汇流条测量如此重要?

希望得到您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    对于大型模块尺寸、客户将在堆栈中的不同位置放置汇流条。 使用汇流条通道可以将汇流条连接到任何电芯(期望模块的底部电芯)。 由于汇流条连接与电池共享、因此专用汇流条通道(BBP/BBN)允许主机通过减去汇流条测量值来获得实际的电池测量值。  

    如果您的应用需要电流感应、我们的系列中确实有支持电流感应的器件、而不是汇流条。 请参阅 BQ75614-Q1。  

    有关新一代器件的更多信息、请通过私人邮件或电子邮件直接与我联系。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leslie、

    非常感谢您的回复。 如有其他问题、我会延迟向您发送电子邮件。