This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:适用于 Battery Management Studio 的 EV2400

Guru**** 1793520 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ4050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969624/ev2400-ev2400-for-battery-management-studio

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ4050

我正在切换到较新的计算机(窗口10)、无法使 Battery Management Studio 正常工作。

在我的其他设置中、我可以将 EV2300与 Window Vista 配合使用。

我想是因为 window10不支持 EV2300、所以我获得了 EV2400、但仍然不幸运。

左下角始终显示"Not able to find a free communications adapter (无法找到免费的通信适配器)"。

我是否需要一个驱动程序来完成此工作? 请给我一些建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我也应该提到这一点。

    有时、Battery Management Studio 界面会检测 EV2400、但仍然无法读取电路板(bq4050)。

    此板可通过我的其他设置(EV2300 + Battery Management Studio)读取。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您提供详细信息。 EV2400使用内置的 Windows 驱动程序、因此无需安装任何驱动程序。 由于 Battery Management Studio 有时会识别 EV2400、因此我们可以假设 EV2400正在工作。 如果驱动程序无法可靠工作、我建议您尝试重新启动 PC 并重试。  

    其他建议

    1.确保只有1个 Battery Management Studio 正在运行的实例-每个实例都会进入 EV2400并使其不可用于其他实例

    2.检查 SMBus 连接。

    3.通过将 PACK+短接至 BAT+来"唤醒"监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我已尝试以下操作、但仍有相同的问题。 你还有其他建议吗?

    1.确保只有1个 Battery Management Studio 正在运行的实例-每个实例都会进入 EV2400并使其不可用于其他实例

    2.检查 SMBus 连接。

    3.通过将 PACK+短接至 BAT+来"唤醒"监测计

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    其他建议很少

    1.检查 Windows 是否识别 EV2400并加载了驱动程序:连接 EV2400后,它将显示在“Control Panel (控制面板)”->“Devices and Printers (设备和打印机)”中。

    2.更换 USB 电缆

    3.全新安装 Battery Management Studio。 卸载它、然后删除 c:\ti\BatteryManagementStudio 文件夹并重新安装

    4.检查 EV2400硬件是否损坏-在运行 EV2300的 Vista 计算机上尝试使用 EV2400。

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的建议!

    我发现问题与 EV2400硬件有关、我已修复、现在可以正常工作。

    谢谢、

    艾伦