主题中讨论的其他器件: DRV11873、 BQ24074
您好!
在我的应用中、我有一个由 DRV11873控制的5V 无刷电机。 该系统由3.7V 1A 锂离子电池供电、我使用 TPS61023获得为电机供电所需的5V 电压。
电机的运行电流需要小于100mA、启动电流不超过200mA。 DRV11873具有一个10 k 的限流电阻 器、可将电流限制为660mA。
但是、由于某种原因、升压操作一直失败、我不确定如何解决此问题。 这是否与浪涌电流有关?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我的应用中、我有一个由 DRV11873控制的5V 无刷电机。 该系统由3.7V 1A 锂离子电池供电、我使用 TPS61023获得为电机供电所需的5V 电压。
电机的运行电流需要小于100mA、启动电流不超过200mA。 DRV11873具有一个10 k 的限流电阻 器、可将电流限制为660mA。
但是、由于某种原因、升压操作一直失败、我不确定如何解决此问题。 这是否与浪涌电流有关?
谢谢、
尊敬的 Sam:
请分享启动波形并捕获 TPS61023 Vin、Vout、SW 引脚波形、以便我分析可能的原因。
我经常听到其他人的反馈、即当电机停止时、它将生成反向电流来为 TPS61023输出电容器充电、直到 Vout 电压超过 TPS61023绝对最大 Vout 电压额定值7V。 您的电路板上也会发生这种情况吗?
为防止这种情况发生、您可以在电机驱动器输入端添加一个 TPS61023的肖特基二极管。