This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:上部 FET 的电源

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970081/ucc28780-power-for-upper-fet

器件型号:UCC28780

我有一个基于 UCC28780参考设计的定制板。 我认为上部 FET (Q2)不会闭合。 电源在轻负载下的电流大约为1.2A 时调节得很好。它应该能够处理高达2A 的输出电流、但如果我消耗大约1.3A 或1.4A 的电流、它会失败。我想这是在它从 ABM 转换为 AAM 时发生的。 我要附上原理图以及晶圆厂和装配图。 我还将附加用于计算值的电子表格。 原理图为"Rev 2"、应与我在 Rev 1板上所做的任何返工相匹配。 如果需要、我可以提供原始 Altium 文件、光绘文件等。

zip 文件中包含两个示波器捕获。 它们是在电源负载为0.6A 时获取的。CH1是净 PWR_VSW;CH2是 QH_VCC 或 QH_VDD;CH3是 PWR_PWMH;CH4是 PWR_PWML;Math 是 CH2-CH1。 VCC 布线(为 NV6117供电)看起来合理。 另一方面、VDD 布线看起来很糟糕。 它应该是稳定的6.2V、但它似乎立即崩溃。 您以前是否见过此类行为? 如果您想了解进一步调查的位置或运行实验、我们将不胜感激。 谢谢!

e2e.ti.com/.../Pedal_5F00_Power.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason

    我已将 您的帖子分配给专家、请在星期四之前回复。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您关注 TI 器件。

    以下是您的一些问题和建议:

    1.根据您提供的波形,高侧 FET 未导通。 由于 CH2刻度使用50V/div,并且不知道它所指的接地是什么。 因此、波形不能告诉我 QH_VCC 和 QH_VDD 的确切电压是多少。 但我想 您的高侧 GaN 或隔离器驱动器是 UVLO。

    2.请问在高侧自举路径中串联的 D15和 D16有何用途?  是否可以将其删除?

    3.如果您的输出电压是固定的9V。 应修改匝数比,Ns= 4T,Na = 9T 足以为 Ucc28780和 GaN FET 供电。 而13T 将导致 VAUX 高达~29.25V,这非常接近 GaN FET VCC 允许的最大电压。  

    4.我相信您的高侧 GaN 或隔离器驱动器是 UVLO,请尝试纠正它。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    所有波形以 PGND 为基准。 在 J1处施加的电源电压为160VDC、限制为250mA。  

    2. D15和 D16会将来自 D2的电压降至 Q2的最大额定电压以下。 它们目前只是死板、很容易被移除。 我安装它们是因为在之前的测试中、我看到 QH_VCC - PWR_VSW 超过30V、这是 NV6117的绝对最大值。

    3.我可以重新配置为使用9T 电源。 我将尝试该操作、看看会发生什么情况。

    4.我同意 QH_VDD 和 PWR_VCC2相对于 PWR_VSW 看起来是低电平。 奇怪的是 QH_VCC - PWR_VSW 始终高于12V、这应该足以为 QH_VDD 供电。 它看起来可能会消耗过多电流。 当我使用万用表测量 QH_VDD 至 PWR_VSW 的电阻时、我得到了几个 MOhm 的结果、因此我不认为这是短路引脚或类似的任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请尝试我提出的解决方案。 并通过差分探测器捕获 QH_VDD 和 PWR_VCC2、以查看 确切的电压。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    我已经解决了这个问题。 我对元件进行了完整性检查、以查找是否有冷焊点等 在扫描过程中、我发现高 FET (NV6117)的串联电阻(R8)的读数不是10欧姆、而是开路。 我更换了电阻器、现在一切都正常。 波形看起来良好、并确认高侧 FET 工作正常。 我能够使用我的负载获取最大功率。

    我还重新配置了变压器、以使用您建议的辅助绕组。 根据我的数学计算、它实际上是8匝。 我得到的输出电压低于18V、这是该变压器的最佳选择。

    感谢所有的帮助!