This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:DP/DM 功能路径

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970762/bq25606-dp-dm-functional-path

器件型号:BQ25606

您好!

我计划在 电池供电的 USB 设备上使用 BQ25606。

我知道 DP/DM 会连接 到 BQ25606以检测充电器类型。

但是、当 DP/DM 连接到主机时、也需要进入我的应用处理器以实现正常的 USB 功能。

我是否可以知道建议采用什么经过验证的方法来实现这一目标? 我们是否只需连接 到 BQ25606和应用处理器? 还是需要 USB 多路复用器?

提前感谢

LK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LK、

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限制检测。  在充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够连接 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果主机无法连接 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。 充电器检测完成后、主机可以将其 DP/DM 从高阻态切换为工作状态。 在此期间、检测到的任何充电器都将保持正确?

    更具体地说、如果检测到充电器为 CDP。 当我们切换到 USB 数据时、充电器将继续充电、检测到了什么?

    2.主机可以驱动 DP/DM 之前等待的时间是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    1.是的

    2.这取决于适配器类型。

    谢谢、

    宁。