This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:半桥驱动器的选择

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970953/ucc27201a-the-selection-of-half-bridge-driver

器件型号:UCC27201A
主题中讨论的其他器件:UCC27201LM5164

您好!

1、、根据设计的 MOSFET、如何选择 半桥驱动器。

我最大的难题是如何计算驱动器所需的最大电流 IPK。

2 μ s、我为半桥驱动器使用直流/直流。

现在我知道了驱动器的 IPK、如何计算直流/直流的功率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您关注 TI 半桥驱动器。 关于目标栅极驱动器电流能力、栅极驱动电流和总 MOSFET 栅极电荷(可视为有效的驱动器负载电容)将决定栅源极电压的上升和下降时间。 给定 MOSFET 的栅极驱动强度将决定功率 MOSFET 的开关时间。

    使用具有3A 栅极驱动电流的 UCC27201栅极驱动器、您可以按如下方式估算 Vgs 上升和下降时间。

    如果您的 MOSFET 为60nC、则通常指定10V Vgs、从而产生6nF 的有效电容。

    使用典型公式 i=C dV/dt 求解 dt 会导致 dt = CDV/I 对于6nF 和3A 驱动电流、dt = 6nF x 10V/3A = 20ns。

    驱动器转换 MOSFET Vgs 的能力是估算驱动器电流需求的最佳方法。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Richard

    下一个难题是、如果我想使用直流/直流开关稳压器、

    如何计算驱动器电源所需的功率(UCC27201)。

    对于48VDC 至12VDC 的转换器、是否适合使用 lm5164?

    LM5164的最大额定1A 输出电流足以为 UCC27201供电。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您联系 E2E。 由于是星期五下午、我们的专家将在周末外出。

    请允许我们的专家在下周早些时候与您联系。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    驱动 MOSFET 所需的平均电流主要取决于 MOSFET 的总 Qg 和开关频率。 驱动器具有一些额外的静态电流或工作电流、但仅为几毫安。

    驱动 MOSFET 所需的平均电流由以下公式确定:Iavg=Qg x Fsw、其中 Qg 是 LO 和 HO 驱动器输出上 MOSFET 的总栅极电荷、而 Fsw 是开关频率。

    LM5164是一款额定电流为1A 的开关稳压器、足以提供栅极驱动器偏置。

    此致、