This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:最小输出电容

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971338/bq25306-minimum-output-capacitance

器件型号:BQ25306

您好!

是否有最小的输出电容值可使 bq25306保持稳定?   

我们使用的是2.2uH 电感器。  输入电压为12V、输出电压为3.7V、2.1A

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

      建议使用10uF。