This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如果仅连接 VIN (无 VBAT)、VSYS 不能 n#39;t START

Guru**** 2510895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970681/bq25120a-vsys-doesn-t-start-if-only-vin-is-connected-no-vbat

器件型号:BQ25120A

您好!

在我的用例中、我有一个电路板、其中 BQ25120A 在启动时 CD 引脚为低电平、我看到如果我仅连接 VIN、则不会生成 VSYS。 如果我连接 VBAT、系统仅在我按下 MR 按钮时启动、如果 VIN 和 VBAT 都存在、系统会自动启动。

从数据表中可以看出、CD 低电平启用充电并从 VBAT 获取电源、但如果 VBAT 低电平、VIN 似乎也应自动选择作为电源。

我们更愿意在启动时将 CD 保持在低电平、因为我们希望通过外部微控制器对其进行控制、如果我们将其拉至 VIN、我们将具有过高的电压、因为微控制器具有1.8V I/O

在我的用例中、是否有任何原因不只启动 VIN? 有什么可以检查的吗?

谢谢、

Dario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dario、

    我目前正在调查此查询。 我将在第二天内收到一份答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dario、

    您能否说明您是如何对其进行测试的? 您是否有可以提供的原理图?

    如果输入电压高于睡眠阈值、则在启动时/CD 引脚为低电平时 SYS 引脚输出1.8V。 是否可以在施加 VIN 时为器件提供寄存器转储?