This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:Webench 最大输入电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970974/ucc28083-webench-maximum-input-voltage

器件型号:UCC28083

大家好、

你好。

我们的客户希望了解 WEBENCH 上 UCC28083的最大输入电压。 为什么 Webench 会将 Vin 限制在70V?  当使用12V 的单独 Vcc 时、Vin 的唯一电气限制是推挽式晶体管的额定电压。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    在此感谢您关注 TI。 让我为应用工程师分配此帖子、以便进一步评论。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 IC 可在该范围内与 VDD 配合使用、但 webench 增加了其自身的设计输入范围功能。 因此、您不能在输入电压大于70V 时使用 webench。 您需要根据数据表进行设计。 我们将通知 webench 模型团队要求扩展 Vin 范围、但这样的请求无法立即完成。 典型的周期是几个月、具体取决于团队的工作负荷和延期订单/请求。