This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650864:如何处理未使用的稳压器/电源轨?

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971278/faq-tps650864-what-to-do-with-unused-voltage-regulators-rails

器件型号:TPS650864

您好!

TPS650864具有多个默认设置选项(可订购器件型号)、但它们通常不是给定设计的完美匹配项。  

如果我不想在 TPS650864的特定可订购产品中使用通过 OTP 序列启用的稳压器之一、该怎么办?

示例:

如果我想使用 TPS6508641、但我不需要 BUCK3为我的 DDR 供电、DDR 由单独的芯片处理。 我该如何处理 BUCK3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案:

    对于启动器、如果 OTP 设置未启用稳压  器、则遵循 TPS65086x 原理图和布局检查清单、了解如何处理稳压器引脚。 只要 CTL2 (SWA1_EN)= GND、TPS6508641的 SWA1就是一个示例。 由于 PMIC 不会尝试打开 SWA1、因此在本示例中未使用稳压器、输出可保持悬空。 使用数据表中的序列信息可以很容易地找到这一点。 如果稳压器处于序列中、则 PMIC 将尝试将其打开、必须采取预防措施。

    对于 PMIC 尝试开启的稳压器、如何处理未使用的电源轨取决于是否屏蔽了电源故障。 这可以在数据表的 OTP 摘要部分中找到。

    例如、TPS6508641上的 BUCK3、未屏蔽电源故障。  这可以在表6-12中看到。 TPS6508641设置摘要-数据表中的降压稳压器。

    因此、如果在启用稳压器的10ms 内未为 FB3提供适当的电压、PMIC 将感应到电源故障并关闭。

    为了避免关断、FB3应提供适当的电压(在这种情况下、根据 CTL6的状态、它可以是1.1V 或1.2V)。 最常见的方法是使用另一个已启用的稳压器的电阻分压器(在这种情况下、BUCK1将是一个很好的稳压器)。

    一个重要注意事项:为了帮助稳定 FBx 引脚、应在 FBx 引脚和 GND 之间放置一个>1nF 的电容器以稳定电压。 FBx 引脚和 SWX 引脚之间有一些寄生电容、因此这有助于确保它不会拾取任何会导致电源故障的噪声。

    如果屏蔽了电源故障、则 PMIC 不会在 FB 引脚上出现错误电压时关断、因此检查清单中的默认说明是有效的。