This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:CFGUPMODE 期间的剩余电量

Guru**** 2944870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970590/bq27421-g1-remaining-capacity-during-cfgupmode

器件型号:BQ27421-G1

尊敬的支持团队:

结果、当 CFGUPMODE 为 True 时、剩余电量的值与理想值有很大不同。
请允许我确认以下内容。

在 CFGUPMODE 期间不发出 WRITE 命令且只读标准命令的情况下、是否有可能不会正常计算剩余容量?

2.无论 CFGUPMODE 条件如何、密封/未密封状态是否会影响剩余电量计算?

3.请告诉我是否有其他可能无法正常计算/整合剩余容量。

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

     配置更新模式中的"TRM "部分

    其内容为: 在此模式下、电量监测暂停、而主机使用扩展数据命令来修改配置数据块。 为了恢复电量监测、主机发送一个 Control () SOFT_RESET、EXIT_CFGUPMODE 或 EXIT_RESIM 子命令来退出配置更新模式、该模式清除 Flags ()[ITPOR]和[CFGUPMODE]位。

    电量监测在 CFGUPMODE 中暂停、我不确定寄存器中填充的是什么、但在该模式下不会有精确的电量监测。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt - San

    感谢您的快速回复。
    您能否在上一帖子中回答我的问题2和3?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    密封或非密封模式不会影响监测计的计算。

    剩余电量基于用户的编程配置和化学 ID、因此如果上传的电池数据不正确、将无法准确计算。 或者监测计未执行该算法、例如处于 CFGUPDATE 模式时。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt - San、

    除 CFGUPDATE 模式外、是否还有监测计不执行算法的模式?

    此致、

    铃木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    是的、监测计还必须知道电池已插入、如果它认为没有电池、则 IT 算法将不会运行。 检查 TRM:4.1.7 BAT_INSERT:0x000C

    此致、

    Wyatt Keller