This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:VSYS 和 SYSOVP 规格的最大电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971162/bq25710-maximum-voltage-of-vsys-and-sysovp-specification

器件型号:BQ25710

根据建议的工作条件、VBUS 的最大值为24V、VSYS 的最大值为19.2V。
在 PTM 模式下、VSYS 达到 VBUS 电压。

1.如果 VBUS=24V,是否可以使用 PTM 模式? (为 VSYS 提供24V 电源是否有问题?)

2.是否可以禁用 SYSOVP 检测?

3.当电池充电期间发生 SYSOVP 时,设备是否停止充电?
(在数据表中、"当发生 SYSOVP 时、器件会锁存转换器")

4.在 PTM 模式下 BATDRV FET 是否关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuji、

    如前所述、VSYS 的最大建议工作电压为19.2V。 您提到的 SYSOVP 问题也是有效的。 不建议超出此限制。  

    此致、

    林红