This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:可用于此应用

Guru**** 2525430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971182/bq25703a-can-be-used-on-this-application

器件型号:BQ25703A

大家好、

BQ25703A 是否可用于以下应用场景:
充电:Type-C 充电器为5V (输入电压范围在5-12V 范围内)、电池为8.4V 串联、这需要升压和快速充电功能。
2.当不充电时、Type-C 接口用作 USB 主机、为5V/1-2A 的外部供电。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Yang、

    BQ25703A 可将输入电压从5V 升压至8.4V (或从12V 降压至8.4V)。 另一方面、在 OTG 模式下、它可以通过电池向 VBUS 供电。 这是否满足您的应用要求?  

    此致。

    林红