This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-Q1:支架高度的实际值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971157/ucc27424-q1-the-actual-value-of-the-standoff-height

器件型号:UCC27424-Q1

大家好、团队、

散热焊盘的支架高度的实际值(最大值)是多少?

上图的红色圆圈来自数据表的 P30、显示了我们想要了解的位置。

此致、
Masaru Oinaga  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oinaga-San、

    规定的停机高度至少为0.05 mm、最大为0.15 mm。

    如果您有其他问题、请告知我们、否则请将其标记为已解决。