This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:是否允许 TPS259540 / Rilm = 5k Ω?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970872/tps2595-tps259540-rilm-5kohm-allowed-or-not

器件型号:TPS2595

大家好、团队、

根据数据表第7页、允许最大 Rilm 为5kOhm。 如果我使用21页的公式(4)和5000 Ω、我得到的电流限制为0.44A、低于第一页上指定的0.5A。

问题:公式 Rilm = 2000/(Ilimit - 0.04)对于 Rilm = 5kOhm 是否有效?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我建议您不要使用 RILM > 4420欧姆的器件。 如电气特性表中所示、器件的额定工作电阻为 RILM= 4420欧姆。  

    对于4420欧姆的 RILM 设置、您可以预期电流限制在0.46A 和0.52A 之间、其典型值为0.49A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我建议您不要使用 RILM > 4420欧姆的器件。 如电气特性表中所示、器件的额定工作电阻为 RILM= 4420欧姆。  

    对于4420欧姆的 RILM 设置、您可以预期电流限制在0.46A 和0.52A 之间、其典型值为0.49A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    如果 Rilm 的最大值= 4420Ohm、我们为什么要指定5000Ohm 的最大值?

    使用5k 的 Rilm 时会发生什么情况?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    对于 Rilm = 5kohm 的电流限制设置、电流限制电路将正常工作、但电流限制电路的精度未确定、因此 未知。 因此、建议不要将电流限制值设置为小于0.49A (典型值)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您能否确认   第21页数据表中的公式 Rilm = 2000 /(Ilimit - 0.04)仅在 Rilm = 4420欧姆时有效?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    电流限制公式的有效范围高达 Rilm = 5000欧姆、但正如我所说的、电流限制设置的精度只有在 Rilm = 4420欧姆时才已知