This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:16.5V 接地

Guru**** 2518300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970696/tps2595-16-5v-ground

器件型号:TPS2595

大家好、团队、

我有一位客户使用 TPS2595来实现电池平衡电路。  电池:X2 16.5V 系列电池(内部锂离子电池组)= 33V 最大

16.5V 的接地电压是否会影响器件的运行?

感谢你的帮助。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dajon McGill:

    您能不能共享系统的方框图。 我更感兴趣的是清楚地了解 TPS2595的用例和电路连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Praveen、

    我在内部联系过。

    最棒的

    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    是的、我们可以通过电子邮件脱机。