This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:原理图检查

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969087/lm34936-schematic-check

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件: LM5176

你(们)好

您能否帮助检查下面的 LM34936原理图以及是否需要进行调整?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请分享您的输入电压范围、所需的输出电压和最大输出电流、以供原理图审阅。

    通常、我建议使用 LM5176的快速入门计算器进行首次检查、因为这2个器件使用相同的调节方案。 您只需确保保持在 LM34936电压范围内:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    LM34936RHF 的电压范围如下:
    VIN = 19V 或20V
    VOUT = 5V/9V/12V/15V/20V (由 PD 控制器控制)
    当 VOUT = 5V/9V/12V/15V 时、IOUT MAX = 3A
    当 VOUT = 20V 时、IOUT MAX = 5A
    3.3uH 电感器是否可用于上述电压/电流设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    通常、该器件可在不同的电感器值下工作、因此我确实希望、只要额定电流足够高并且您不需要极快的瞬态响应、它就能与该电感器正常配合工作。

    请在您的设计中增加输入和输出电容器。 我建议在这里放置一些钽电容器。 或至少在某些地方添加此类电容器。

    您应将电流感应电阻器放置在输出电容器中间的输出端、以最大限度地降低转换器以及该电阻器上负载的噪声。

    在布局中、确保 DP_R2两侧的感应信号以差分方式进行输出。 即使 CSGND 是接地信号、您也希望电阻器上的 GND 值准确无误、而不是电路板上的其他位置。

    如何更改输出电压? FB 似乎与固定电阻器相连。

    如果不将偏置电容器连接到输出电压、则不需要偏置电容器。

    请再次使用快速入门计算器、并在您决定具有不同输出电压的外部组件后检查是否有任何内容变为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    感谢您的建议