This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430 -关于 TA 数据

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971114/tps560430-tps560430---about-the-ta-data

器件型号:TPS560430

我在数据表中找不到 TA 数据。 您能否按如下方式共享 TA 环境温度数据? 谢谢

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TA 温度范围为-40°C 至125°C。

    B R

    Andy