This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943SW-Linux:LP3943:同步所有 LED 的周期性闪烁

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3943, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970764/lp3943sw-linux-lp3943-synchronize-the-periodic-blinking-of-all-leds

器件型号:LP3943SW-Linux
主题中讨论的其他器件:LP3943LP5012

大家好、

我们使用 LP3943控制10个 LED。
我们的客户希望将所有 LED 设置为同时定期闪烁。
但是、如果为每个 LED 设置、则所有 LED 可能不会同时闪烁、但可能会单独闪烁。
是否可以同步所有 LED 的周期性闪烁?
如果有同步的方法、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    由于10个 LED 的单独寄存器和使能引脚的缺失、我们很难同步所有 LED 的周期性闪烁。

     LP5012不是 LP3943、而是更好的选择。 LP5012是一款具有灵活调光功能的12通道 LED 驱动器、可同时控制所有 LED 闪烁。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐美华:

    感谢您的信息。

    我会给客户解释和建议。

    谢谢!

    Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    请给我。 如果有更多问题、请随时联系。

    最恰当的考虑

    徐美奈