This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2907:TI 解决方案建议

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970231/uc2907-ti-solution-suggestion

器件型号:UC2907
主题中讨论的其他器件:UCC39002

尊敬的团队:

我们是否有适用于此应用的解决方案、没有如下所示的遥感功能?

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    是否有更新?

    非常感谢

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的线程已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC39002系列是负载共享控制器、必须对每个模块的负载电流进行采样。 这两个控制器需要 电流共享信号连接。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    电源是两个27V/120W 适配器。

    此方案中没有任何控制器。  

    它在适配器上只有 VCC 和 GND 走线。

    那么 、我们是否有适合此应用的任何解决方案、如下面所示、没有遥感功能?

    谢谢

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果系统中只有 VCC 和 GND、则不能使用模拟电流共享 IC。