This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069QUICK-CALC:使用双 FET 启动 dV/dt

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970937/lm5069quick-calc-dv-dt-startup-with-dual-fets

器件型号:LM5069QUICK-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5069

尊敬的 TI 支持团队:

对于高功率设计、我们在 LM5069上使用2个并联 FET 来传输负载电流。 输出电容>2mF、因此需要 dV/dt 软启动。

我们使用您提供的 Excel 电子表格来计算 dV/dt 启动的 SOA 限制。

如各种来源中突出显示的那样、在线性区域中使用并联 FET 可能无法均衡负载(容差+ V_g、TH 的负温度系数)。 因此、dV/dt 启动可能仅通过2个并联 FET 中的1个进行。

问题:在计算启动期间的 SOA 裕度(电子表格中的第86行)时、是否考虑到负载在不同 FET 之间的分布不均匀?

此致、

Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenz、

    欢迎使用 E2E!

    启动期间的 SOA 裕度是根据单个 FET SOA 数据计算的、这意味着假设具有较低 VT 的 FET 获取整个启动电流。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    这完全解决了我的问题。 谢谢。

    BR、Lorenz