This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:TS 引脚功能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969003/bq24040-ts-pin-functionality

器件型号:BQ24040

大家好、  

我对电池充电器 IC 功能有一些疑问。

Q1> 我们计划在其中一个设计中使用 BQ24040电池充电器 IC。 在初始电路板启动期间、将使用正常的可充电电池(例如:18650、无 NTC 引脚)测试电池充电部分。

我担心 IC 是否仍可以在 TS 引脚未连接(保持悬空)的情况下为电池充电。

Q2> 如果电池充电器 IC OUT (输出)被另一个电源(例如5V DC)旁路以驱动电路而不连接 电池和 NTC、会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    问题1) --"我担心 IC 是否仍然可以在  TS 引脚未连接(保持悬空)的情况下为电池充电。" -- Bill J ----如果 TS 引脚悬空,则设备的工作方式与电源类似,会为电池充电----但不会终止并长期断电,这可能会导致电池出现问题。  请与电池制造商联系。  短期而言、初始启动应该正常。

    问题2) -"如果电池充电器 IC  OUT (输出)被另一个电源(例如5V 直流)旁路以驱动电路而不连接 电池和 NTC、会发生什么情况?" -- J 条草案----这将不起作用。  充电器需要在3V 至4.2V 的电池电压范围内看到电压、但也需要提供电流(电阻器)。

    请参阅《快速入门》应用手册-- SLUA901

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢您提供相关信息。

    我通过 Q1清零、如果  TS  引脚保持断开、电池充电器将进入 TTDM 模式。

     关于 Q2、我错误地对其进行了框图。

    实际情况是:对于我的 BQ 电池供电设计, 我 已将个10K 热敏电阻连接到  TS  引脚,并在  OUT 处连接了一个双引脚电池(不带 NTC 引脚)。 在正常情况下(电池连接在 OUT 引脚上)、此工作正常。 如果我只移除连接到 OUT 引脚的电池、并在 TS 引脚上固定10K 热敏电阻、会发生什么情况。 我是否会根据计算得出的 ISET 值在 OUT 引脚上获得功率 ?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在配置中、TS 10k 独立于电池(OUT)。  取出电池、BQ24040将进入电池检测模式。  在此模式下、将电流施加到 OUT、持续25mS、然后在下一个25mS 时、器件将从 OUT 灌入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:  

    感谢您提供相关信息。