This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:安全认证测试

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970804/bq25150-safety-certification-test

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件:BQ25155

大家好、

客户希望对 IEC62368进行安全测试。 我们是否有任何方法可以进行过充和过放电?  

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您能否澄清有关过度充电和放电的更多详细信息? 您是否参阅表 G9?

    我们有一个类似的器件 BQ25155、该器件已通过 IEC 62368认证。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    因为客户的电池未 通过 IEC 62368认证。 因此、他们希望有意进行过充和深度放电。

    过充:我们可以使用电阻分压器来降低 BAT 引脚电压吗?

    深度放电: 您对此有什么建议吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    他们是否在电路板上安装了保护器模块? 为什么不只将 VBATREG @VBAT_CTRL 寄存器(地址= 0x12)增加到更高的过充值? 对于电池过放电-您可以将 BUVLO 设置为较低的值@BUVLO 寄存  器(地址= 0x16)、使其在 I2C 上设置为较低的阈值。  

    这比硬件修改更容易。  

    此致、

    Gautham