This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508640效率改进

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116, PMP12004-HE, TIDA-01393
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969680/tps650864-tps6508640-efficiency-improvement

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650860EVM-116PMP12004-HETIDA-01393

您好!

我的客户将 TPS650860EVM-116的 U1更改为 TPS6508640、并测量了 TPS6508640直流/直流转换器的效率。

对于降压控制器1/2/6、效率低于 PMP12004-HE 所有可用输出电流的测试结果。

VIN=12V/Vout=3.3V/电感器:蓝色=470nH、读取=2.2uH

VIN=12V/Vout=0.85V/电感器:蓝色=470nH、读取=2.2uH

VIN=12V/Vout=1.2V/电感器:蓝色=470nH、读取=2.2uH

请告诉我们案例是什么以及如何改进。

2.对于降压转换器3/4/5、对于低输出电流、效率低于 PMP12004-HE 测试结果。

VIN=3.3V/VOUT=1.4V /电感器=470nH

Vin=3.3V/Vout=1.1V/电感器=470nH

Vin=3.3V/Vout=1.8V/电感器=470nH

请告诉我们案例是什么以及如何改进。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    PMP12004-HE 和 TPS650860EVM-116之间的差值可能有三种影响。

    1. PMP12004-HE 电路板专为实现高效率而设计和专门设计、因此组件选择与 TPS650860EVM-116大不相同。 它具有更大的电感器和更大的 FET、有助于实现这一目标。 如果他们想要匹配效率、则需要增加 FET 和电感器尺寸作为起点。
    2. PMP12004-HE 在 TPS6508640 OTP 旋转释放之前进行了测试、在该时间段内 BUCKx_MODE 位默认值从0更改为1。 由于降压转换器在轻负载时处于强制 PWM 模式而不是 PFM 模式、我预计轻负载效率会更低。 BUCKx_MODE = 1 (强制 PWM)是大多数客户的首选、因为它在轻负载时具有比 PFM 更稳定的频率以及更小的纹波电压、因此更容易将噪声影响降至最低。
    3. 测量效率的方法-计算各个电源轨的效率可能会有点复杂。 例如、为了避免对 PMIC 数字内核的静态电流进行多次计数、每次单独测量都必须将其减去。 其中包括 VSYS 和 VANA 上的一些电流、但我认为不应包括 PVIN 上的任何电流。 根据它们的测量方式(例如、如果它们只是监控 VSYS 电流)、这里也可能存在一些不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的盛情款待。

    客户有其他问题。

    对于大电感器和大 FET、需要考虑哪些因素? 用户是否应该选择具有大电感的电感器和具有大电流的 FET? 还有事吗?

    1-1 PMP12004-HE 用户指南中有"已关闭的 BOM 选择"扇区。

           您能否向我们提供高效数据、以便在5A 负载下应用所有尺寸的器件?

    2.对于轻负载、强制 PWM 的效率是否低于 PFM 模式?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    数据表中提供了使用3.2x2.5电感器时的效率、TIDA-01393还提供了一些效率数据、以提供更小的解决方案尺寸示例。 TIDA-01393还包括默认情况下强制 PWM 的数据。