This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电源转换问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970844/tps2121-power-sources-transition-issue

器件型号:TPS2121

大家好、

我的客户使用 TPS2121来执行电源多路复用开关、一个是12V、另一个是5V。

但在12V 插电期间、输出电压会有很长的压降。 下面是客户的电路和测试波形。

请告知可能的原因是什么?

通道1:输出

通道2:USB_IN

BTW、在 Sout 引脚中有负载、压降为600ms、然后 Sout 返回到5V。

另外、请仔细检查下面的原理图中是否有奇怪的部分。

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您的原理图未在线显示。 请随时通过 s-dmello@ti.com 直接向我发送电子邮件

    器件很可能会在输入之间发生抖动、从而导致输出下降。 当电源轨由于加载和卸载事件而移动时、尤其是在使用快速切换的情况下、都会发生这种情况。 此设置是否使用了迟滞? 如需更多信息、请参阅此文档: https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf 

    第2.2.2节介绍了迟滞的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    谢谢、并已将您添加到包含详细信息电路的邮件循环中。

    BRS