请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 大家好、
我的客户使用 TPS2121来执行电源多路复用开关、一个是12V、另一个是5V。
但在12V 插电期间、输出电压会有很长的压降。 下面是客户的电路和测试波形。
请告知可能的原因是什么?
通道1:输出
通道2:USB_IN
BTW、在 Sout 引脚中有负载、压降为600ms、然后 Sout 返回到5V。
另外、请仔细检查下面的原理图中是否有奇怪的部分。
谢谢