This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:改善瞬态响应

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969142/tps61087-improving-transient-repose

器件型号:TPS61087
主题中讨论的其他器件: TPS61089

专家您好!

我对 TPS61087及其典型应用电路有疑问。
数据表建议的外部补偿的时间常数约为20kHz。
但是、我们希望扩展100kHz 时的环路增益。
然后、我想知道以下几点。
该器件是否可以用作100kHz 外部补偿?
2.您能否提供建议的补偿组件系数? 或者、如果 TPS61089无法支持100kHz、您能否提供可实现最高频率响应的外部组件系数?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    您所讨论的是哪种器件、TPS61087或 TPS61089?

    我想了解此应用的背景、因此请分享应用的工作规格、例如输入电压范围、输出电压、输出电流以及计算环路带宽的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack-San、

    很抱歉让您感到困惑。
    我 m TPS61087。

    有关设计信息、我将询问客户。 但是、您能告诉我您为什么需要这些信息吗?
    此外、您能否先回答我的问题? 我想、这与输入和输出条件相关、这一点不会产生很大的影响。
    我们只想知道 TPS61087可以再次提高频率响应典型应用和推荐的补偿系数。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    Rcomp、Ccomp 值应根据电感值和 Cout、Vout、Vin、Iout 值进行设计。 如果没有输入和输出条件的信息、我无法为您提供任何建议。

    但是、我们希望扩展100kHz 时的环路增益。

    您是要将开环波特图带宽设置为100kHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack-San、

    很抱歉我迟到了。
    幸运的是,我自己解决了这个问题。

    我想关闭这个线程。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi