This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59281:串行通信

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59281, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969827/tlc59281-serial-communication

器件型号:TLC59281
主题中讨论的其他器件: LP5018

您好!

你好。 但愿你一切顺利。

我们的客户希望使用 TLC59281、他们想知道串行通信是否适用于 SPI 和 I2C。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    我认为 I2C 无法支持该接口、因为不会有从 TLC59281返回主器件的 ACK 信号。 通信无法正常工作。

    对于 SPI、应该是可能的。  需要注意的一点是:1)使用上升沿激活的模式、SCLK = 0 (空闲时);2) 向 LAT 引脚添加 GPIO、将数据锁存在器件上。 需要满足数据表中的要求。 3) 3)无法实现 SPI 读取命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回答。

    我们的客户有进一步的询问、如果您对此有意见、我们将不胜感激。

    "由于您提到了"SPI 是可行的、但无法实现 SPI 读取命令"、我还可以通过什么其他方式将器件的 Sout 引脚值标出红色?

    您能否确认此器件是否可与 UART 等任何其他协议一起使用? 或者、该器件是否需要任何特殊协议、或者是否使用了类似位拆裂方法?

    此外、您能否建议一个可与多达16个 LED 配合使用的替代器件/组件/IC、这些 LED 具有更容易的接口、例如正在生产的 I2C 或 SPI、并且有可能保持至少3年的生产?

    我选择此器件时、假设它适用于任何串行接口、但没有意识到这附带了不太容易的连接选项。"

    感谢您的支持。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您可以看一看 LP5018、它具有18个独立控制通道、最大输出电流为35mA、并采用 I2C 协议。 这是我们的明星产品、我们刚刚于去年发布、未来将持续为其提供支持。

    对于读取操作、以下是该器件的一些限制。 SOUT 只是移位寄存器的输出、您可以通过读取它来检查 SIN 数据是否正确、还有其他方法、例如通过 GPIO 读取位、但不是标准 SPI 读取过程。 此外、无法读取已锁存在灌电流驱动器寄存器中的数据。

    对于 UART、我不太熟悉它。 但它仅是两线制协议、还需要用于 SCLK/LAT/空白的其他 GPIO。