This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402:是否可以输出一个高 LED 电压?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970917/lm3402-is-it-possible-to-output-a-high-led-voltage

器件型号:LM3402

您好!

我将考虑使用 LM3402器件。
规格如下。
假设 LED 电压为17.4V。
是否可以输出如此高的电压?
(规格)
输入电压:24V
VLED:17.4V (Vf=2.9V*6)
ILED:0.5A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

      是的、LM3402可以支持这种规格要求。

    BR

    肖恩