This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:请求生成 Chem ID

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969358/bq28z610-r1-request-for-chem-id-generation

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我想"新化学 ID "新电池。

我已完成状态更新0E 的学习。

我会向您发送电池规格和数据。

 ㅡ 电量监测 计:  BQ28Z610-R1

 ㅡ 细胞结构 : 2S-1P

 ㅡ 蜂窝制造商 : LISHEN

 ㅡ μ m 电池型号:  SP454292SF/2990  mAh

 ㅡ 细胞描述 : 可充电锂离子聚合物电池

 ㅡ μ m 电池最小容量 : 2910mAH

 ㅡ μ A 电池充电电压 : 4.4V

 ㅡ μ A 电池标称电压 :  3.85V (0.2C 放电)

 ㅡ μ A 电池标准放电电流 :  0.2 C (582 mA)

 ㅡ Ω 电池标准放电端电压 :  3.0V

 ㅡ μ A 电池最大充电电流 : 1C (2910mA)

 ㅡ μ A 电池最大放电电流 : 1C (2910mA) ㅡ μ A  


有关详细信息、请参阅随附的文档。

-日志

-数据存储器

-建议

e2e.ti.com/.../210106.zip

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    如链接帖子中所述、您能否共享 GPCCHEM 报告? 此外、如果您已完成学习周期、则表明您已找到化学 ID 匹配项。 您是否在 SOC 中看到任何错误?

    此外、您无法在论坛上申请化学 ID、您必须完成分配的 FAE。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    起初、我输入了另一个单元的 Chem ID 并进行了学习。 当然、学习失败。

    但是,已完成的数据被输入 GPC 工具,并收到一个建议 ID。

    我使用该 ID 来学习并取得成功。 在这种情况下、是否不需要 Cell 的唯一化学 ID?

    记录报告。

    e2e.ti.com/.../5367.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    没错、ChemID 3518非常适合您使用的电池、因此无需新 ID 即可准确跟踪电池容量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、我明白了  

    我有一些问题。

     您能否根据报告中的值确定3518是否是正确的 ID? 这些值​​应该匹配多少?

     - Chem ID 到底是什么作用? 这是否是首次提取数据的基础?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    如果 DOD 误差较低(通常低于5%误差)、则表示匹配良好。 报告显示了1.89%的误差、因此匹配度非常高。

    ChemID 基本上是一个用于测量电池容量的 DOD 和 OCV 值以及阻抗跟踪算法的查找表。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最后一个问题。 Chem ID 表示1050mAh、-20C、这一点是否重要?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    电池说明无关紧要、只要 GPCCHEM 工具与您的 ID 相匹配、它就可以与您的系统配合使用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    感谢您每次提供的友好帮助。

    此致

    Yongki