This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:负载变化时输出电压过冲(0A<=>100mA)

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969384/lm3481-overshoot-of-output-voltage-at-load-change-0a-100ma

器件型号:LM3481

当输出负载在0A<=>100mA 持续变化时,输出电压发生过冲。

是否有办法解决这个问题?

我更改了 COMP 和反馈的 MLCC、但它没有使用。

附加过冲波形。

我将通过电子邮件向您发送原理图 你可以告诉我你的地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请分享您的原理图。 您可能需要一个虚拟负载来使输出电压恢复到调节点。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。 您能给我发送原理图的电子邮件地址吗?

    因为客户公司不想打开原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会向您发送朋友请求、请使用 PMS 发送原理图。

    谢谢、

    Youhao