This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:低开关频率

Guru**** 2392925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970672/tps82130-low-switching-frequency

器件型号:TPS82130

我们在其中一个设计中使用 TPS82130、在初始测试期间、我们观察到转换器在1A 负载下的开关频率低于2MHz (1.3MHz)。

这是转换器设计的屏幕截图

我们意识到、随着我们增加更多的输出电容、开关频率接近2MHz。

 

这是该模块的正常行为吗?

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您从22uF X5R 或 X7R 开始、直流偏置将对有效电容产生影响。 您需要咨询特定制造商、但如果它是标称值的40%、我不会感到惊讶。

    您需要足够的电容来获得稳定的输出电压和较低的交流电压(电容)、否则会使控制器感到困惑、控制器在内部生成与电阻阻阻阻阻阻抗相对应的斜坡。

    所注意到的行为可能是由这种情况引起的。