This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488不能正常工作

Guru**** 1858220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969161/lm3488-lm3488-isn-t-working-correctly

器件型号:LM3488

您好!

我在多个电路板上遇到了一些问题。 我不理解两点:

—为什么 COMP 信号(蓝色曲线)增加到1.9V 电平、

-为什么只有当 COMP 信号较低时才会开关晶体管(绿色曲线)。

良好电路板上的曲线(交流电压下的 Vout 为绿色;COMP 为蓝色)

不良电路板上的曲线(交流电压下的 Vout 为绿色;COMP 为蓝色)

感谢你的帮助。

Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:

    曲线1 (电路板 KO:COMP 信号+开关晶体管)

    曲线2 (电路板正常:输出电压+ COMP)

    曲线3 (主板 KO:Vout+COMP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    感谢您关注 LM3488。

    您能否告诉我输出电流并确认我的输入/输出电压?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    输出电流:1A (最大值)。

    输入电压:8V 至18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    谢谢你。 它看起来像是粗略计算得出的逐周期电流限制。 您有 Isen 波形吗?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    Isen 波形看起来正常(无短路电平检测)。  

    Isen (粉色波形)

    Isen (绿色波形)/Comp (粉色波形)

    我移除了一个0.07欧姆电阻器来增加 Rsense、但没有任何改进。

    我还在 R132 = 3.3k Ω 和 C70 = 100nF 时更改了补偿、但没有改善。

    我将 R127 (220K 至100K)更改为将开关频率增加至元件规格 、但没有任何改进。

    感谢您的帮助、

    Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    感谢您的试用和信息。

    让我感到困扰的一件事是、Isen 看起来是半正半负。 您是否在一个开关周期内检查了波形的缩放情况?

    如果可能、请以几个周期 Isen 显示与 SW 电压的时间范围。 此外、请检查在采集时是否重复。

    谢谢、

    银城