This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:有关 TPS2549的问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970912/tps2549-questions-about-tps2549

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS2546

您好!

我想向您询问有关 TPS2549器件的信息。
(问题1)
在 DCP 模式设置中设置"001"。
电流限制设置将为"高"、但我不会使用"低"。
在本例中、我是否需要在 ILIM_LO 和 GND 之间连接一个电阻器? 或者、如果电阻器未连接、可以吗?
(问题2)
引脚功能的状态项的描述中描述了以下内容。
负载检测阈值是否有特定值?
'低电平有效开漏输出、当负载超过负载检测阈值时置位'
(问题3)
我认为将 CTL1、CTL2、CTL3设置为"001"将设置 DCP 模式和 Divider3模式。
然后、当由 DCDC 转换器供电时、DC5V 应输出到 VBUS 引脚、而每个2.7V 应输出到 DP 和 DM 引脚。
此时、我知道、除非从外部连接便携式设备、否则会保持上述电压、但这是正确的吗?
(问题4)
如果便携式设备从外部连接并且便携式设备处于除法器3模式、DP 和 DM 引脚是否会继续输出2.7V、直到连接断开?
(问题5)
如果便携式设备从外部连接、并且便携式设备处于除法器1模式或除法器2模式、则该设备的行为将如何?
(问题6)
当一个外部便携式器件从未连接状态被连接并且便携式器件为 BC1.2和 YD/T 1594-2009时、DP 和 DM 引脚短路至200Ω μ A 最大值、但是最初在 DP 和 DM 引脚间输出的2.7V 会发生什么情况?
(问题7)
当从未连接状态连接外部便携式设备且便携式设备处于1.2V/1.2模式时、DP 和 DM 短路时的最大电流为200Ω μ A、施加1.2V 电压、但最初在 DP 和 DM 引脚之间输出的2.7V 电压会发生什么情况?
(问题8)
当外部便携式设备断开连接时、此设备是否会恢复到默认的分频器3模式?
(问题9)
我知道在 DCP 模式下切换模式时 VBUS 没有临时中断、但这是正确的吗?
(问题10)
我仅使用 DCP 模式。 因此、不使用 DP-OUT 和 DM_OUT。
在这种情况下、DP-OUT 和 DM-OUT 引脚能否断开?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的红色部分中的我的回答。

    (问题1)
    在 DCP 模式设置中设置"001"。
    电流限制设置将为"高"、但我不会使用"低"。
    在本例中、我是否需要在 ILIM_LO 和 GND 之间连接一个电阻器? 或者、如果电阻器未连接、可以吗?

    R (ILIM_LO)是可选的、如果满足以下条件、则可以将 ILIM_LO 引脚保持未连接状态:
    •TPS2549器件配置为 DCP (001)或 CDP (111)。
    •未使用负载检测。


    (问题2)
    引脚功能的状态项的描述中描述了以下内容。
    负载检测阈值是否有特定值?
    '低电平有效开漏输出、当负载超过负载检测阈值时置位'

    当负载电流在210ms (典型值)内高于 ILIM_LO + 40mA 时、充电端口中的状态被置为有效。
    当负载电流低于 ILIM_LO–10mA 并持续3秒(典型值)时、充电端口中的状态会取消置位。


    (问题3)
    我认为将 CTL1、CTL2、CTL3设置为"001"将设置 DCP 模式和 Divider3模式。
    然后、当由 DCDC 转换器供电时、DC5V 应输出到 VBUS 引脚、而每个2.7V 应输出到 DP 和 DM 引脚。
    此时、我知道、除非从外部连接便携式设备、否则会保持上述电压、但这是正确的吗?

    在001中、模式为 DCP、包括分频器3、1.2V 模式和 BC1.2模式。  自动检测状态机以 Divider3方案启动。 明天、我将通过示波器捕获 VBUS、DP 和 DM 引脚在连接前/连接后的外观。  

    (问题4)
    如果便携式设备从外部连接并且便携式设备处于除法器3模式、DP 和 DM 引脚是否会继续输出2.7V、直到连接断开?

    是的。  

    (问题5)
    如果便携式设备从外部连接、并且便携式设备处于除法器1模式或除法器2模式、则该设备的行为将如何?

    TPS2549不提供除法器1或除法器2模式。 TPS2546提供这些模式。  

    (问题6)
    当一个外部便携式器件从未连接状态被连接并且便携式器件为 BC1.2和 YD/T 1594-2009时、DP 和 DM 引脚短路至200Ω μ A 最大值、但是最初在 DP 和 DM 引脚间输出的2.7V 会发生什么情况?

    我不确定您所说的"便携式设备是 BC1.2和 YD/T 1594-2009)"是什么意思、因为 TPS2549不能同时处于两种模式。 请查看 数据表中的图8-11、其中显示了不同模式的不同开关。 我还建议使用 TPS2549Q1EVM 进一步测试功能。  

    (问题7)
    当从未连接状态连接外部便携式设备且便携式设备处于1.2V/1.2模式时、DP 和 DM 短路时的最大电流为200Ω μ A、施加1.2V 电压、但最初在 DP 和 DM 引脚之间输出的2.7V 电压会发生什么情况?

    我再次建议查看图8-11以查看不同 DCP 模式的开关。  

    (问题8)
    当外部便携式设备断开连接时、此设备是否会恢复到默认的分频器3模式?

    是的、自动检测状态机在 Divider3方案中启动。

    (问题9)
    我知道在 DCP 模式下切换模式时 VBUS 没有临时中断、但这是正确的吗?

    是的、正确。 以下是数据表中对 DCP 自动模式的良好说明:  

    自动检测状态机以 Divider3方案启动。 但是、如果连接了符合 BC1.2或 YD/T 1591-2009标准的器件、TPS2549-Q1器件会在进入 BC1.2 DCP 模式之前将电源开关重新打开而不进行输出放电并短暂地以1.2V 模式运行、从而做出响应。 然后、自动检测状态机保持该模式、直到器件释放数据线、在这种情况下、自动检测状态机返回到 Divider3方案。

     (问题10)

    我仅使用 DCP 模式。 因此、不使用 DP-OUT 和 DM_OUT。
    在这种情况下、DP-OUT 和 DM-OUT 引脚能否断开?

    是的、如果您不打算使用这些引脚、则可以将其保持悬空。

    谢谢、

    Emma