This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:我们为什么需要 BQ79600作为 BQ79616-Q1和 MCU 之间的通信器件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970605/bq79616-q1-why-we-need-bq79600-as-the-communication-device-between-bq79616-q1-and-mcu

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1

团队、

我发现 BQ79616中有 UART 接口、为什么我们需要在 BQ79616和 MCU 之间添加 BQ79600?

有什么优点?

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、  

    在大型电池组中、通过在 MCU 和电池监控器器件之间使用 BQ79600-Q1通信桥、您可以将 BMU (低电压系统)与 CMU (高电压电池组)隔离、如 BQ79600-Q1数据表中的"简化系统图"所示。

    请注意、BQ79600-Q1能够使用 SPI 或 UART 与 MCU 进行通信(BQ79616不支持与 MCU 进行 SPI 通信。 使用环形架构时、它还具有一个功能(自动主机唤醒)、允许系统进入低功耗模式、同时仍监控故障。 更多详细信息、请参阅器件数据表中的第7.3.4节"INH/反向唤醒"和第7.3.5节"嗅探器"。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    感谢您的回复。 但根据您的意见、我还有其他问题:

      正如您所说、BQ79600可以将 BMU (低压系统)与 CMU (高压电池组)隔离、但仍需要使用变压器或电容进行隔离。 因此、由于 BQ79616可以支持 UART 接口、我们只能添加一个 ISO774x 来直接与 MCU 通信。  

     因此、如果使用 UART 通信、是否不需要 BQ79600?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    数字隔离是可行的、但如果 UART 不是差分线路、它会强制 BQ79616非常靠近 MCU。 BQ79600使用 BQ79600和 BQ79616之间的差分通信、这使得 BMU (低电压)和 CMC (高电压)可以在几米外。  

    此致、

    Leslie