This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:将降压转换器串联

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967903/tps560430-connect-buck-in-series

器件型号:TPS560430

您好!

是否可以从另一个 TPS560430为 TPS560430供电?

我的设计中有5V 和3、3V、我想从5V 降压中馈入3、3V 降压。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以从5V 电源轨为3.3V 电源轨供电。 只需确保5V 电源轨的电流可以处理5V 和3.3V 的总电流。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    那么、问题必须是、电流应该正常、但在一个幕布时间之后、3.3V 降压转换器关闭、并且此转换器的输出下降至大约1.5-2V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享原理图吗?  

    您是否在电压下降时具有波形?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享原理图。 这些值似乎是可以的。

    您是否能够发送+VPOW、+5V、+3V3和3.3V 电源的 SW 引脚的波形?

    此外、您能否共享您的布局? 您是否在每个 VIN 引脚附近放置了输入电容器? 您是否将 FB 电阻器放置在 FB 引脚附近?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找连接的路由。

    我将在接下来的几天内使波形开始变化。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到的第一件事是、3.3V 电源的输入端没有输入电容器。 此外、+5V 迹线非常长、非常薄。

    尝试在 VIN 引脚附近放置一个输入电容器、看看这是否会改善3.3V 输出。

    PCB 布局应遵循数据表中的布局指南。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我在靠近3、3V 降压转换器的输入端放置了一个输入电容器、但没有改变。

    然后、我制作了一个从5V 到3、3V 降压转换器输入的单独飞线、以获得更大的"迹线"、什么也没有改变。

    对我来说、从现在开始降压 GoS 进入轻负载运行模式时、它看起来像是(我有 PFM 版本)。

    但奇怪的是、即使接近零负载、但 PCB 图片中最顶部的5V 输出降压在大多数时间都能正常工作、仅1个 LED、大约为5mA。

    有时、5Vout 降压也会关闭。

    到目前为止,我不知道为什么会发生这种情况。 下一步是为您准备的示波器图片。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的检查。 波形将非常有用。 如果更容易直接联系我分享多个波形、请发送电子邮件(jarrigo@ti.com)。

    请发送上面提到的波形、还请包含5V 和3.3V 稳压器的 SW 波形。 请直接在3.3V VIN 引脚上监控5V 输入。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我收到了您的波形。 感谢您的发送。

    我将查看并直接回复您的电子邮件。

    我现在将关闭此帖子。 如果需要、我们可以稍后重新打开。

    谢谢、Jason