This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:TPS546A/B/D24A 可能的输出电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970204/tps546a24a-tps546a-b-d24a-possible-output-voltage

器件型号:TPS546A24A

大家好、团队、

对于 TPS546A/B/D24A 的可能 Vout、存在一些混淆。

其所有数据表在第1页中都指定:

第12页:

 问题:是否可以将输出电压设置为6V?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    Peter 将对此进行研究、并很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    PMBus 命令可在0.25V 至6.0V 的范围内进行数字编程、但 VOSNS 引脚的额定电压仅为5.5V、因此我们不建议对高于5.5V 的器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速回复! 如果我在 Vout 和 VOSNS 之间添加一个 R 分频器(例如2分频)、则 I 不会超出最大额定值。 使用 READ_VOUT 时、我只读出一半的 Vout、对吧?

    在这种情况下、我可以将输出电压设置为6V、对吧?

    或者是否有其他原因阻止了此用例?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    是的、可以使用外部分压器将输出电压设置为6V、但我不建议使用2:1分压器。

    您需要特别注意 VOSNS 至 GOSNS 引脚的输入阻抗、因为这将影响分压器精度。

    您可以将 VOUT_SCALE_LOOP 设置为小于0.125的值、以便该器件可以校正外部分频器及其内部分频器。  这将允许 VOUT_COMMAND 和 READ_VOUT 正常工作。

    例如、如果添加外部分频器0.8x 分频器(1R 除以4R)并对 VOUT_SCALE_LOOP 进行编程、则内部分频器将设置为8:1 (VOUT_SCALE_LOOP < 0.125) 但基准电压将设置为 VOUT_COMMAND x 0.100、READ_VOUT 将报告8:1内部感应电压下测得的电压为10倍、因此该部件将补偿总的10:1分压器。

    使用此器件可实现高达6.0V 的输出电压、但高于6V 的输出电压可能会使 PWM 调制器中的斜坡饱和、因此不应使用。