This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758EVM:fot LP8758EVM 的最大电流

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970772/lp8758evm-max-current-fot-lp8758evm

器件型号:LP8758EVM
主题中讨论的其他器件:LP8758

您好、TI 专家

我想谈谈 LP8758 EVM 评估模块。
我在最大负载测试中使用了 TI LP8758 EVM。
因此 SW 路径将为4A 电流。
但 LP8758 EVM 评估路径宽度太小。
是否可以测试最大电流(4A)?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布线长度非常小、因此在高达4A 的电流下不会出现任何问题。

    此致