This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H200EVM:测试2.5A 应用程序失败

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969401/tps1h200evm-test-2-5a-application-fail

器件型号:TPS1H200EVM

大家好、团队、

我的客户在2.5A 电流下测试了高侧开关、但失败了。 该应用适用于 BA 板。 2.5A 测试的设置是在输入电压为26.5V、电容负载为470uF、电阻负载为2.5A 时执行的测量。

尽管上述器件已通过0.4A 测试、但客户也希望使用成本更低的器件进行测试。

对于0.4A 应用(2700R)、电流限值设置为0.74A;对于2.5A 应用(680R)、电流限值设置为2.94A;在 DELAY 引脚上连接了330nF 电容。

现在、在我们的产品系列中、我们有 TPS1H100和 TPS1H00器件;您认为这些器件更适合此类测试吗?

您是否认为 TPS1H200器件的2.5A 测试执行得不错?

感谢您的支持。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    为了帮助您了解正在发生的情况、我需要在此处提供更多信息。  

     1 -您能否定义器件的故障。 您指的是哪种故障?   

     2-测试该器件时的环境温度是多少?  我请求这样做是因为器件可能会进入热关断状态。

     3 -您能否共享故障、Vout、Vin、IN 和输出电流的波形? 我正在尝试查看器件运行的条件、以查看此处是否报告了任何故障。   

     4-我认为您正在使用我们的 EVM、但您能确认这一点吗?  

    获得这些答案后、我将能够开始调试该问题。 非常感谢您的参与。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    该器件无法在输出电流为2.5A 且附加容性负载为470uF 的情况下正常通电。

    请在下方找到测量的波形。

    测量是在办公室进行的、因此环境温度约为22°C

    该器件正在切换输出、因此会触发热关断或内部电流限制。

     

    通道1:输出电压

    通道2:输出电流

    通道3:输入电压

    是的、客户正在使用通过 TI.com 提供的 EVM。

    提前感谢您的支持。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    我正在处理您的问题。 我明天将为您提供更新。 非常感谢您再次与我们联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    我认为这里的问题是、锁存时间触发发生在从热摆幅转换到凸片之前(请参阅图2)、并且电流太窄、无法触发电流限制。 根据我在这里的计算、您的总延迟时间大约为103ms。 为了更确切地了解这一点、您能否包括延迟引脚上电压的测量值。 这可以告诉我们这里实际发生了什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    我认为问题是热摆幅保护。

    您可以看到,由于保护触发,输出电压不会上升到输入电压的电平。

    通过将 DIAG_EN 拉至低电平可关闭哪些保护功能?

     

    我将尽快提供所请求的额外测量值。

     

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    我同意、这里的问题可能来自在热摆动时尝试触发电流限制。 当 DIAG_EN 为低电平时、将触发保护、但不会发生报告。 电流限制和热保护将在没有报告的情况下触发。