This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861/TPS23753

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970881/tps23861-tps23861-tps23753

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:TPS23753

您好!

我们考虑设计 PSE 和 PD 在我们的两个项目中、我想知道如何在 PCB 布局布线上权衡以太网数据线的阻抗要求和电流额定值。

例如,如果数据线宽度为4mil,PoE 电流为600mA (PSE/PD 支持802.3,2类),我们是否需要增加数据线布线宽度? 或者 遵循4mil 的阻抗要求?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS23753和 TPS23861是以太网供电器件。 功率不应影响数据。 有关以太网数据问题、请联系以太网 PHY 团队。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师