This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:基于 SOC 的电池平衡

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ76930, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970954/bq40z80-cell-balancing-based-on-soc

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ34110BQ34Z100-G1

你好

是否有任何器件或菊花链器件可用于根据16节串联电池组中每个电池的充电状态和阻抗进行电池平衡?

我知道、借助 bq40Z80、我们可以实现多达6节电池。 我是否可以将它们以菊花链形式连接到16节电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    BQ40z80目前高达6S。 它们不是为菊链而设计的。 您应该考虑使用两个 bq76930电池监控器、它们具有集成的电池平衡功能、可以监控每个电池、但无法提供 SoC。

    如果您绝对需要 SoC (充电状态)和 SOH (运行状况)信息、请考虑 BQ34z100-G1或 BQ34110。 这些电量监测计使用电阻分压器方法、但不会单独跟踪每个电池。  

    谢谢、

    鲁什