This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965接通电压阈值

Guru**** 2514925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970989/tps22965-tps22965-on-voltage-threshold

器件型号:TPS22965

大家好、团队、

您能否共享器件的导通电压阈值?

数据表中提到,输入与标准1.2/1.8/2.5/3.3V”逻辑兼容,但没有给出阈值。

具体而言、我使用的 Vbias 为5.5V。

VIN 在1.1-3.6V 之间变化

如果我更改 Vbias、您能指定阈值与 Vbias 之间的变化情况吗?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    请参阅第7.3节。

    在2.5V 至5.5V 的可接受 VBIAS 范围内、导通阈值保持不变。

    V_IH 为1.1V、V_IL 为0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢、

    我搜索了电气特性...

    日落