This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24093:关于充电电流设置问题

Guru**** 2559070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970470/bq24093-about-the-charging-current-setting-problem

器件型号:BQ24093

前面的设计我将电流电阻器 R403设置为6.04K、理论充电电流为540/6.04 = 89mA、实际测试得出的值相同。
但目前我想获得大约140mA 的充电电流、我将 R403设置为3.9K、理论充电电流为540/3.9 = 138mA、但实际测试输出充电电流仍然为90mA。

我测试了两个主板结果、就是这样、为什么充电电流不会改变?
您能帮助我确认问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenkai、

    您能否测量 ISET 引脚和 TS 引脚上的电压? 另请验证 ISET2引脚是否为低电平。  总的来说、我看不到原理图的任何问题。 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony

    感谢您的友好答复。

    我检查了电压、如下所示:

    TS=0.4V ISET=1.5V ISET2=0V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenkai、

    器件似乎认为正在以其最大充电电流充电。 您能否测量 ISET 引脚到 GND 的电阻、并查看是否测量预期的3.9k?