This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:需要可调节电流限制解决方案

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950, TPS27S100, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970775/tps22968-need-adjustable-current-limit-solution

器件型号:TPS22968
主题中讨论的其他器件:TPS22950TPS27S100TPS2660

大家好、

我的客户询问负载开关解决方案、以下是他们所需的主要规格。

输出电流>2A

2.需要外部 ILIM 引脚来设定输出电流额定值

需要反向电流保护

4.低电平有效(最好具有)

请建议合适的解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们提供负载开关、高侧开关和电子保险丝、这些都可能在这里有所帮助。

    TPS22950是一款负载开关、但没有集成 RCP。

    TPS27S100是一款高侧开关、但它没有集成 RCP、尽管您可以使用电阻器和二极管等无源器件配置外部 RCP。

    TPS2660是一款具有集成 RCP 的电子保险丝。

    这些都不是低电平有效。 要使用的器件的选择取决于这些器件的集成保护功能级别和负载运行类型。 请参阅此白皮书、以帮助客户做出正确选择: https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf?