This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:使能电压

Guru**** 2506505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970826/tps22919-enable-voltage

器件型号:TPS22919

你(们)好

在数据表中、ON 引脚低电压范围为0V 至0.35V。 问题是、如果将启用/禁用负载开关的器件的最大低电压为0.4V、则会禁用负载开关、或者存在不会禁用的风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    0.4V 位于该器件的 V_IL 和 V_IH 之间。 由于器件处于未定义状态、因此操作不正确。  

    0.4V 时、无法保证器件已关闭。 请使用较低的电压关闭器件。